This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:关于隔离式电源

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1165925/tida-010030-about-the-isolated-power-supply

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件: SN6501

尊敬的 TI 专家:

我参考 TIDA-010030隔离式电源设计了一个隔离式5V 输出。 电路如下:

但 TLV70450DBVT 非常热、然后会损坏。 如果变压器选择不正确?

根据第17页的 sn6501数据表、

匝比  

SO =1.031*(0.2+1.1+5.02)/(4.95-3*150/1000)=2.426

1.1是 VDO 最大值    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 表8-3。 SN6501数据表中针对 SN6501进行了优化的推荐隔离变压器、用于选择推荐的变压器。

    我认为您不需要5V-5V 解决方案的2.426匝数比(您需要根据实际用例而不是数据表的绝对值选择所有参数)。  

    如果 LDO 温度很高、您可能需要测量输入电压、输出电压和输出电流、以检查电压和电流是否符合您的预期。  

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 TIDA-010030使用相同的组件、推挽 式变压器使用 WI 760390012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    760390012转率为1:1.1。  

    这已经足够好了。 您是否测试 LDO 输入和输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将更改并测试 TIDA-010030使用760390012

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 TIDA-010030使用  760390012.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是不是错误的选择? 因为没有 LDO 可选择该模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将发现主要差异是匝数比。 因此、如果您的 LDO 和二极管具有非常低的压降电压或您的负载能够承受压降、则可以在此处选择不同的匝数比。 当然、您可以选择  760390014.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试更改760390014、但我使用相同的 LDO、但 LDO 损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查新的变压器是否会损坏您的 LDO。 同样、如果您有 LDO 输入和输出的波形、分析将更容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢