This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/THVD8000EVM:THVD 8000

Guru**** 2820855 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/926507/webench-tools-thvd8000evm-thvd-8000

器件型号:THVD8000EVM
主题中讨论的其他器件:THVD8000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我们正在为我们的应用与 thvd 8000进行电力线通信。 Thvd 可与 MCU 在 RS485接口上完全配合使用。 但我的问题是、当我使用的是2 EVM 时、我想通过电源总线线路将数据传输到另一个电路板。

VBB 和 GND 将作为总线线路上的输入电源并转发至其他节点。

VCC 和 GND 是接收8000 IC 的输入、但最终我们必须采用与其他节点连接的电力线总线并传输将为 VBB 和 GND 的数据。

但最终我们必须采用与其他节点连接的电力线总线并传输数据

以下链接第6页(3.2操作示例)

第2点

2.(可选)通过 VBB 和 GNB 连接器连接 VBB 和 GNB 以实现电力输送。 短接分流器 TL_A 和 TL_B 以将电感器连接到总线。 EVM 上已组装电感器的最大额定直流电流为1.9A。已组装电容器的额定电压为100V。在发送板上、VBB 和 GNB 连接到电源、如12V 直流电压。 在接收板上、VBB 和 GNB 连接到负载电路(图1)。 由于电缆损耗、接收到的电源可能具有较低的电压电平。

我没有通过 EVM 的总线获得电感器的跳线设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想在电力线通信上与2个 EVM 进行通信。我将从 EVM1发送 UART 信号、并在另一个 EVM 上接收信号。

    这两个 EVM 的跳线设置为连接状态。F_SET 是第三个开关打开、以9600波特率进行通信。

    两个电路板的 VCC 和 GND 均为5V

    两个电路板的 VBB 和 GND 均为12v

    两者的源是相同的。

    板载跳线 J22 A 和 B 通过两根导线互连。

    在跳线设置时、我们还需要更改什么。?

    尝试传输这些位并采用 TTL 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电流架构也是如此

    UART --- EVM1---- EVM2---- TTL USB

    GND 是公共的

    上面给出了 EVM1和 EVM2设置。

    波特率为9600并且 F_SET 被设定为波特率的10倍

    哪2个短接跳线将使直流电力线中连接的 pic 电感器和电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的设置基本上是正确的。 我唯一想指出的是、您只需要为一个电路板提供 VBB 和 GNB。 然后、您可以 从另一个中提取功率 。 电力通过两根导线传输数据。 如果 沿路径跟踪信号、您将看到 总线上的调制信号具有12V 直流偏移   、这是直流功率和调制9600波特率信号的叠加。

    如果  您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据所附图片、请建议我们需要固定电感器和电容器的短接跳线、以插入总线线路。

    因为信号在不放置短接跳线的情况下传输也是如何连接的?

    此外、手册和测试板中的图例也不同。

    2.我们是否有适合60米距离的波特率、因为较高速率下的噪声耦合可能是一个问题。

    3.CAN VBB 和 GND 的电压最高可达48V、因为它在数据表中显示100V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 TL_A 和 TL_B 并联以将电感器连接到总线。 电路板上  已组装有电容 C12/C13。

    2.  您可以使用60m 电缆选择最高频率。 本 设计指南中提供了一些实验数据

    3.是的,48V 也应该正常工作。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的宝贵反馈

    如果2线总线是理想的、那么总线线路中会有任何噪声。

    我可以获取 EVM 的 Bom 吗? 因为我想知道电容器的容差以及它们各自的封装、Moreover.in 电感器我们不需要1.9安培的电流即可使节点在如此高的功率下工作、因此我们将根据我们的应用选择电感器和电容器额定值。

    3.in 设计指南第9点接地和共模噪声。 我们是否需要在每个节点上提供图16分裂端接以进行端接? 以获得更好的结果。? 或具有此节点的最后一个节点将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    大家好

    主席先生、根据我的应用、我对 EVM 板有一些疑问、如下所示。

    如果2线总线是理想的、那么总线线路中会有任何噪声。

    2.in 设计指南第9点接地和共模噪声。 我们是否需要在每个节点上提供图16分裂端接以进行端接? 以获得更好的结果。? 或具有此节点的最后一个节点将起作用。

    3.如果 A 线和 B 线都发生短路、IC THVD 8000将自动关断、或者我们需要提供额外的保护。

    4.连接中的 R-6和 R-22。 是否需要放置此电阻器。因为 MODE 引脚将由 MCU 控制。? 我们能否在设计中忽略该电阻器。

    5.R 8、R 9、R 10、R 11电阻器图片、如下图所示、在 EVM 中未连接这些电阻器、因此将该电阻器放置在 A 线和 B 线上。我们是否可以忽略它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 实际应用中、噪声可能会耦合到导线中。  差分信号 对  共模噪声具有良好的抗扰度。

    与 RS-485类似、建议在  总线最远的两端添加端接。 如果是这样、您可以选择使用两个位置的分裂终端。

    3. 该器件具有内部热关断特性, 如果短路导致芯片升温,则可能触发该特性。

    4、50欧姆电阻器用于匹配测试中的信号发生器阻抗。 如果引脚连接到 MCU、则可以忽略它们。

    5. R8、R9、 R10、R11用于总线的上拉/下拉选项,用于实验目的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    希望你们做得好、

    先生,我有一些问题与信号传输有关,或者问题8000对传输的数据有何实际作用。

    当我们以大约9600的波特在8000上传输数据时、差分数据的输出波和 B 会在 fset 上显示选定的频率。 即1mH。

    THVD 8000的实际作用是什么、这样它可以在同一条线路上转置电源和数据、并可读取下一个节点。?  

    这个问题还将说明为什么传输数据需要10个时间频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OOK 调制用于 传输数据、该数据  可与频域中的功率信号分离。 然而、为了将调制信号与一些随机噪声区分开来、此器    件需要几个重复位模式(在数据表中被称为"时钟")来触发接收器。 您可以在数据表的第9.2.1.1节中找到相关信息。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已经完成了 THVD 8000的2个 EVM 板的测试、并且根据我们的应用程序运行良好。在实际应用中测试 THVD 时、我有一些疑问。

     实际过程将是这样的。 数据将通过以太网流至 UART、然后流至直流总线上的第一个节点(THVD 8000)。转换器或网关只会输出2根导线

    对于该转换器、我们需要将 thvd8000 IC 放在主侧、以便 UART 单通道转换为 THVD8000信号、信号 A 和信号 B 叠加在直流电源上。其中包括下图中标记的组件。 (例如  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已经完成了 THVD 8000的2个 EVM 板的测试、并且根据我们的应用程序运行良好。在实际应用中测试 THVD 时、我有一些疑问。

     实际过程将是这样的。 数据将通过以太网流至 UART、然后流至直流总线上的第一个节点(THVD 8000)。转换器或网关只会输出2根导线

    对于该转换器、我们需要将 thvd8000 IC 放在主侧、以便 UART 单通道转换为 THVD8000信号、信号 A 和信号 B 叠加在直流电源上。其中包括下图中标记的组件。 (例如  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已经完成了 THVD 8000的2个 EVM 板的测试、并且根据我们的应用程序运行良好。在实际应用中测试 THVD 时、我有一些疑问。

     实际过程将是这样的。 数据将通过以太网流至 UART、然后流至直流总线上的第一个节点(THVD 8000)。转换器或网关只会输出2根导线

    对于该转换器、我们需要将 thvd8000 IC 放在主侧、以便 UART 单通道转换为 THVD8000信号、信号 A 和信号 B 叠加在直流电源上。其中包括下图中标记的组件。 (例如  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已经完成了 THVD 8000的2个 EVM 板的测试、并且根据我们的应用程序运行良好。在实际应用中测试 THVD 时、我有一些疑问。

     实际过程将是这样的。 数据将通过以太网流至 UART、然后流至直流总线上的第一个节点(THVD 8000)。转换器或网关只会输出2根导线

    对于该转换器、我们需要将 thvd8000 IC 放在主侧、以便 UART 单通道转换为 THVD8000信号、信号 A 和信号 B 叠加在直流电源上。其中包括下图中标记的组件。 (例如  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们已经完成了 THVD 8000的2个 EVM 板的测试、并且根据我们的应用程序运行良好。在实际应用中测试 THVD 时、我有一些疑问。

     实际过程将是这样的。 数据将通过以太网流至 UART、然后流至直流总线上的第一个节点(THVD 8000)。转换器或网关只会输出2根导线

    对于该转换器、我们需要将 thvd8000 IC 放在主侧、以便 UART 单通道转换为 THVD8000信号、信号 A 和信号 B 叠加在直流电源上。其中包括下图中标记的组件。 (例如  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您的帖子已被截断。 我将 在 你的另 一篇文章中发表评论

    此致、

    Hao