This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5164:Altium 导出功能不起作用

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5164-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/919150/webench-tools-lm5164-altium-export-not-functional

器件型号:LM5164

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已经完成了设计、可以打印报告并进行仿真。  当我选择原理图窗格并单击右上角的箭头并选择 Altium Designer 时、下载的 zip 文件将为空

如果我选择"export"菜单、然后选择"export option"、则会生成一个文件、但该文件仅包含自述文件、TI 免责声明和一个带有*。WBX 文件扩展名的单个文件的"simulation"文件夹

提前感谢您帮助解决此问题。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已尝试使用 Chrome 和 Edge 并获得相同的结果、输出文件 attachede2e.ti.com/.../WBDesign127_5F00_AltiumDesigner.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们将研究此问题、并尽快与您联系。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    目前、LM5164器件的原理图存在问题、我们将对此进行研究。

    同时、您可以将 LM5164-Q1器件用于具有相同功能的仿真。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    感谢您确认问题并努力解决问题。  我在设计中将 UVLO 从"默认"更改了两个方面、即我将 UVLO 设置为10V、并添加了输入滤波器。  我还有其他部分需要进行设计、因此在我 使用-Q1器件构建新设计之前、请花一点时间查看您是否可以解决该问题。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们正致力于这方面的工作。 需要更正原理图和 PCB。 验证和发布过程可能需要一些时间。 我们将继续为您提供最新信息。  

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    谢谢您、您有什么关于您何时估计该问题可能得到解决的指导?

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    此修复程序将在本月末在 TI.com 上提供。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们正致力于这方面的工作。 我们将继续为您提供最新信息。  

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    感谢您的更新。 我期待着完成设计...

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望今天是今天、 我假设您在问题解决后将在这里发帖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾的是、我们在 WEBENCH 导出时面临一些基础架构问题、由于对各种因素的依赖、因此可能需要更多的时间来解决。 我们正在积极地开展这方面的工作。 我们将随时向您通报最新情况。  同时、您可以将 LM5164-Q1 器件用于具有相同功能的仿真。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 这需要比预期更长的时间。 我们正致力于这方面的工作。 我们会随时为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    我必须完成设计并将其发布给我们的客户。 我按照您的建议、使用-Q 汽车器件构建了一个新的转换器、并成功将其导出到 Altium。 我现在都已设置好、并将其标记为"关闭"。

    谢谢、

    Dave