This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00170:TIDA-00170:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00170, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/921608/tida-00170-tida-00170

器件型号:TIDA-00170
主题中讨论的其他器件: ADS8688

您好!

为了 提高效率、我们将使用 ADS8688并将 TIDA-00170用作参考、如果您还提供示例代码、我们将不胜感激。

此致

乔治·姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    很抱歉耽误你的回答。

    TIDA-00170基于我们不再支持的 Tiva-C 平台、适用于工业应用。 我们建议改用 Sitara 处理器。

    但是、通过在隔离器后面连接 SPI 信号、几乎不可能在改进的情况下对 ADS8688使用标准 EVM 软件(强烈建议使用该软件、因为它维护得很好)。 请查看 EVM 用户指南、如果您在使用 EVM 软件时遇到问题、请告知我们。

    此致、

    Ahmed