This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:LM5175PWPR

Guru**** 2811485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927330/webench-tools-lm5175-lm5175pwpr

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我遇到了一些硬件问题。 输入电压:26V、输出电压:24V 无负载条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi、

    请重新附加图片。 我们无法看到附件。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nidhi、

    您面临哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 IC 在空载条件下升温、输出电压为3-7 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nidhi、

    从原理图的一瞥看、我看不到任何明显的错误。 很难读取这些值、您能否发送更高分辨率的图片?

    请检查所有组件是否正确焊接、是否正确、有时二极管或电解电容器很容易反转。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigette、

    我要附上原理图的 PDF。  e2e.ti.com/.../test1.pdf

    在设计 PCB 时、我使用此线程进行了持续通信。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/907313/3356964#3356964

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nidhi、

    请检查输入和输出电压以及电感器电流。 电压或电流不稳定可能会导致过热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出变化随输入呈线性变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我组件值是否正确吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nidhi、

    您的系统中具有什么输入电压范围、最大输出电流是多少? BTW、对于100kHz、电感器值非常小。 您可以将其增加到10uH 或15uH。 或者减小 RT 电阻器的值以增加开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    输入电压范围为24V 至30V。 最大输出电流为16A。
    我们对其进行了测试、它仅在输入电压为26V 时工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshith、您好!

    请检查当您将感应电阻器减小到6或7 m Ω 而不是使用的10 m Ω 时会发生什么情况。 对于16A 输出电流、10 m Ω 过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将对其进行测试、让您知道结果。  

    我想知道、在连接具有最小电流消耗的负载后、为什么输出电压不稳定在24V。 即使反馈电阻器固定为24V 后也是如此。 您能帮我们解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshith、您好!

    您是否使用了不同的电感器值进行了检查、如上所述?