This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21366:PFC 和 LLC 谐振转换器参考设计帮助

Guru**** 2927570 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21366, UCC256302, PMP21683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/925773/pmp21366-pfc-and-llc-resonant-converter-reference-design-help

器件型号:PMP21366
主题中讨论的其他器件: UCC256302PMP21683
大家好、

我正在设计一个基于 TI 电源参考设计的设计、我想知道您能否帮助我解决我面临的一些问题。

我使用的是 PMP21366 - 700W PFC 参考设计以及 PMP21683
- 550W 谐振转换器参考设计。 我对 PFC
设计和谐振转换器设计进行了原型设计、并将其连接在一起。
乍一看、在空载
条件下、运行看起来非常直接! 在测试和验证过程中、我已将外部
负载电阻连接到谐振转换器设计、以消耗
恒定电流7安培、30秒后、系统跳闸 RCD。

PFC 板上的所有组件似乎都没有损坏、我已经更换了 PFC 设计上的 MOSFET 和二极管、但我仍有问题、例如、当我为系统通电时、10欧姆电阻器会损坏。 
我还检查了元件参数、以确保我不在单级中运行 PFC。 我还使用了 UCC256302提供的 RVCC 来实现 PFC VCC。

此致
穆斯塔法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    RCD 代表什么?

    10 Ω 电阻器(PMP21366上的 R808)用于在继电器接通之前处理浪涌功率。

    如果继电器从未转动且 PFC 输出端负载较重、则10欧姆电阻器将被烧断。

    那么、您可能需要首先检查为什么继电器未打开? RVCC 上的负载可能过大?

    为了减少浪涌应力、我们通常将加电序列设置为  

    1.首先启动 PFC。

    2.当 PFC 输出电压大于380V 时,我们让 LLC 开始切换。

    因此、请确保将 UCC256302的 BLK 电阻分压器设置为在大约380V 的电压下开启 LLC。

    请告诉我您是否有任何其他信息可与您的问题共享。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng-yang、

    感谢您的响应,RCD 是残余电流保护,在高漏电方面可切断电源。

    关于定序、我不使用 UCC256302的 RVCC 为 PFC 供电、目前我使用隔离式高压直流/直流转换器生成12V 电压为 PFC 供电。

    根据 PMP21683参考设计值、目前 LLC 已编程为开始开关362V。

    时序控制的理想方法是什么?直接从 UCC256302的 RVCC 运行 PFC 是更好的选择吗? 还是从外部直流/直流转换器运行 PFC 和 LLC 级?

    我可以转发我整理的设计文件、以便您也了解。

    希望很快收到您的回复

    谢谢

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    最好先启动 PFC、然后启动直流/直流。 这样、您就可以降低启动电流应力。 UCC25630x 或 UCC25640x RVCC 是为此目的而设计的。 一旦提供交流输入并且 VCC 达到26V 电平、就会生成 RVCC 电压、以便为 PFC 控制器加电以进行升压。 一旦 PFC 升至高于 UCC25630x BLK 设置的水平、LLC 直流/直流开始运行。

    如果使用外部 VCC、则仍应保持相同的序列:首先是 PFC、然后是直流/直流转换器。

    请注意、UCC2806x 和 UCC25630x 的 PCB 布局至关重要。 如果电路未按计算方式工作、请仔细检查您的布局是否已优化。

    此致、

    Sheng-Yang Yu