This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00002:实验4指令未清除

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDA-00002, C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927817/tida-00002-lab-4-instruction-not-clear

器件型号:TIDA-00002
主题中讨论的其他器件:SFRAC2000WAREpowerSUITE

您好!

我目前正在测试 TIDA-02002并参考设计指南 C 版。根据设计指南第3.2.4.1节、该说明显示在项目选项下选择"Lab 3:Closed Loop:Current"、然后在 SFRA 选项下选择电流环路。 保存此信息后、Comp Number 和 Comp Style 将分别自动选择为2和 DF22。 但是、当我按照上述说明操作时、我得到的 Comp 编号是1。您能帮助我了解原因吗?

另一件事是、由于我需要运行实验4、我应该在项目选项下选择实验4、对吧? 当我选择实验4并启动补偿设计器工具并从实验1中选择用于电流扫描的 SFRA 数据时、Comp 类型和系数不匹配。 即使底部的环路表示环路不稳定。

您可以帮助我为此设计运行闭合电流环路实验室吗?  

谢谢、  
Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    我相信您输入了错误的器件型号。

    TIDA-00002与较旧的高温潜孔 EVM 相关、与您的问题无关。

    我建议使用正确的器件型号重新发布您的问题、以便自动将其定向到正确的支持团队。

    遗憾的是、我无法处理并进行适当的跟踪。

    请单击此帖子已解决我的问题。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这一点、Wade。 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    很抱歉您遇到的问题、在最新版本中、补偿设计似乎存在问题。  

    我们正在研究这一问题,同时还有两种选择。

    请使用该解决方案的早期版本、该版本按预期工作。  

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_2_00_01_00

    这将要求您使用较旧的 CCS 版本,v8或 v9,但您可能仍需要安装编译器。

    2.使用项目的非 powerSUITE 版本、然后继续执行实验4检查。