This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01590:能否在光伏串中测量1500V 30A

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01590, PCA9548A, INA260, INA229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927847/tida-01590-can-it-measure-1500v-30a-in-photovoltaic-strings

器件型号:TIDA-01590
主题中讨论的其他器件: PCA9548AINA260INA229

您好!

我们正在为电压串承载1500V 至30A 的太阳能发电厂寻找电流感应测量解决方案。

此 TIDA-01590参考设计似乎是可能的解决方案、但仅限于1200V、正如其标题"适用于太阳能汇流箱的1200V 隔离式 I2C 高侧电流感应参考设计"中所述。

为了使该参考设计可用于1500V 30A、应更改什么?

我们正在考虑基于此参考设计的新 PCB 设计。 它应测量16个灯串、因此我们需要一些用于16通道的 I2C 多路复用器、因此我们可能使用2个具有差分地址的 PCA9548A。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dragan、

    感谢您使用 E2E 论坛! 此电路板根据设计配置为1200V、15A 设置。 其限制因素如下:

    -对于电压、选择的直流/直流变压器的间隙为1200V。如果您要升至1500V、则需要选择一个新的变压器来处理此问题:

    -电流额定值受分流放大器选择的限制。 INA260实现了一个额定电流为15A 的集成分流电阻器。 可以进行高于此额定电流的测量、但如果允许在特定时间内暴露在外、可能会对器件造成潜在损坏:

    您可以通过选择外部电阻器设置来增大电流范围、从而在封装外部实现更好的散热。 如果您希望保持器件的数字特性、我建议您查看新的 INA229

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 带有外部分流器的 INA229应该能够解决电流问题。

    您是否对可承受1.5kV 电压的变压器有建议? 我知道这不是来自您的产品系列、但如果您在其他一些设计中已经使用了某些器件、这将对我大有帮助。

    此致、

    Dragan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dragan、

    我从这里的系统团队那里听说过、他们说、大多数这种情况都在您的法庭上、因为它取决于您尝试满足您或您客户需求的规格。

    在1.5kV 电压水平下、通常需要增加爬电距离和间隙以满足某些安全标准。 我们在电路板中放置了一个槽、以满足爬电规格、但间隙受变压器的限制。

    本设计中使用的推挽式变压器是 Wurth 的通用部件之一,旨在与 SN6505配合使用。 我们之所以选择此器件、是因为它是现货供应的最佳选择。 要超越这一范围、似乎需要定制线圈、您可以为您的设计指定参数。  

    如果您可以定义您所需的隔离要求、我们可能会提供进一步的帮助。 通过这些信息、我们可以确定隔离式偏置电源需要什么变压器、并且不需要更改 SN6505。