This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8944:使用接头

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927638/pmp8944-use-of-header

器件型号:PMP8944

大家好、

在 PMP8944参考设计中、我认为连接器 J7用于关断目的。

我们正在进行相同的设计设置、并将该连接器短接。

在移除短路后、我们也没有获得任何输出。

问题可能出在哪?

尽快帮我们解决这个问题…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只找到 J1至 J6。 您能否展示 PMP8944原理图上的 J7在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 J7。

    我会给你看并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 J7后、能否使用示波器监控 SS 引脚电压上升至5V? 如果您无法看到 SS 上升至5V、则存在需要解决的问题。

    请检查 SS 并提供其波形、然后打开一个新的线程指示器进一步支持。