This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20795:需要演示板

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927750/pmp20795-demo-board-needed

器件型号:PMP20795

大家好——

我正在寻找 PMP20795 (200kHz LLC 串联谐振转换器参考设计)的演示板或评估板。 在 TI、它说"完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可出售。"

有什么帮助?

谢谢、

Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、

    我们为主要客户设计电源、即原型设计。
    因此、这不像可以在线购买的 EVM。

    您可以获取我们的设计文件并自行重建、也可以联系我们
    与您当地的 TI 销售人员联系、要求 TI 进行翻修。

    如果您只是在寻找 LLC 示例、最简单的方法是订购接近的 EVM。

    此致、Bernd
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。