This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4497:配置为1.8V

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53632, PMP4497

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927386/pmp4497-configuring-for-1-8v

器件型号:PMP4497
主题中讨论的其他器件:TPS53632

此设计的最大输出电压为1.2V、您有48V 至1.8V 的设计吗?

看起来 TPS53632会将电压限制为1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还能评论一下为什么 PMP4497被限制在1.2V 输出电压、即使 TPS53632被限制在1.52V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliana、您好!

    在"标准"控制器上、由于运算放大器输入端存在虚拟短路、最小 Vin 限制为 Vref;
    该器件中还有一些 IP。 尽管 Vref 为1.7V、但6位 VID I/f 允许 Vout 为500mV 至1.52V
    64步的分辨率。

    但是:输入电压、开关频率和数量需要考虑另一个限制
    相位数-即在 Fsw 1MHz 最大值时 输出电压为1.28V!

    该电子表格有助于根据所需的 Vout 确定合适的 FSW。

    此致、Bernd