This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM1085:Altium 导出 zip -无 PCB 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927502/webench-tools-lm1085-altium-export-zip---no-pcb-file

器件型号:LM1085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试为 LM1085导出 Webench 设计的 PCB 文件、但导出 zip 文件中未包含该文件。 我只能看到原理图和仿真文件。 在 Webench 中也无法查看 PCB 预览-而在第二天、我可以在"定制"页面上看到基本布局。

如果您能帮我获取该器件的 PCB 布局副本、我们不胜感激-谢谢!

Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、您好!

     WEBENCH 上未提供 LM1085的 PCB 布局。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、此致、
    Praveen