This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10195:需要不同的输入和输出

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10195, PMP12082, TIDA-00173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/923061/pmp10195-different-input-and-output-required

器件型号:PMP10195
主题中讨论的其他器件: PMP12082TIDA-00173
我们需要开发具有以下规格的隔离式直流/直流转换器
设计- 1.
1)电源范围:100V-1000V 直流
2)输出5V、电流为1A
设计2.
1)电源范围:100V-1500V DC
2) 2)输出5V、电流为2A  
我在浏览 TI 网站时发现了类似的设计、即 PMP10195。
此设计与 我们的要求非常匹配、但其输出额定值例外。
您是否愿意提供一些设计更改来满足我们的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高光、

    PMP10195´s 特殊要求:最重要的是启动速度非常快(只有几毫秒)、这就是它在启动网络中如此复杂的原因。 ´s、它仅为3W、您需要5W 和10W 版本。

    因此、我还建议考虑 PMP12082、它是10W。

    https://www.ti.com/tool/PMP12082?keyMatch=PMP12082&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    对于不同的输入电压和输出电压、如果这更接近规格、您可能需要将线程更改为 PMP12082。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roberto

    PMP12082的设计不错、但其最大电源电压范围为690VDC、我为此设计发布了主题、但被要求选择其他芯片。

    基本上、我没有得到一个坚定的解决方案。

     我们是否有办法在 PMP10195中实现某种功能? 即删除快速启动部分? 并通过计算 R31值来提高额定功率?

    请告诉我...

    我被困在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurang 您好!

    好的、我理解、在这种情况 下、您可以使用快速启动网络保留 PMP10195的实际原理图、因为如果修改该原理图、则很难使 PMP10195正常工作。

    因此、我建议使用1.7KV FET 来替代 Q3;我发现以下可能合适的器项:

    https://www.digikey.com/product-detail/en/stmicroelectronics/STFW3N170/497-16308-5-ND/5848382

     

    您还必须将 FET Q1和 Q2替换为每个 FET 的额定电压为1KV。 我还建议增大 D7上的电压、并为每个二极管(D7和 D8)使用400V 电压。

    您可以在技术上找到有关高电压共源共栅拓扑工作原理的良好说明、请参阅:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/11/03/design-considerations-of-high-voltage-converters-in-a-cascode-mosfet?keyMatch=CASCODE&tisearch=Search-EN-everything

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Roberto

    感谢您的回答。

    我看到 了 STFW3N170的规格、出人意料的是、该部件的成本几乎是 变压器驱动所用 IPD80R2K8CEATMA1的4倍。

    TI 还有许多其他应用手册、 其中包括 TIDA-00173。

     在 TIDA-00173中、没有用于为驱动器 IC UCC28711D 提供启动电压的 Mosfet。 我们不能使用 MOSFET 电路连接到 LM5020MM-2的 VIN 引脚、而是使用一些与 TIDA-00173中使用的电路类似的齐纳电路吗?

    然而 、TIDA-00173选项的电源电压范围 为400 - 1200VDC、此设计似乎也具有成本效益、是否可以使其以100VDC 运行? 并提供5V 1A 的输出?

    这将解决我的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高光、

    这里的主要挑战来自 Vin (max)与 Vin (min)之比。

    对于 TIDA-00173、该比率为1200/400 = 3。 因此、最小 Ton 和最大 Ton 的挑战较少。

    您的比率为1500V/100V = 15、这使其再次具有挑战性。

    我不知道该 TIDA 是否可以满足您的输入电压范围、因此我建议使用 TIDA-00173打开新的线程、以便该电源的设计人员可以分析您的请求。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto

    这澄清了我的疑问。

    我将在 PMP12082等其他选项中看到

    我  也将该线程放置在 PMP12082上。 在这里、我有一些建议要继续。

    感谢您的建议和时间。

    此致