主题中讨论的其他器件: PMP12082、 TIDA-00173
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高光、
PMP10195´s 特殊要求:最重要的是启动速度非常快(只有几毫秒)、这就是它在启动网络中如此复杂的原因。 ´s、它仅为3W、您需要5W 和10W 版本。
因此、我还建议考虑 PMP12082、它是10W。
https://www.ti.com/tool/PMP12082?keyMatch=PMP12082&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN
对于不同的输入电压和输出电压、如果这更接近规格、您可能需要将线程更改为 PMP12082。
此致、
Roberto
Gaurang 您好!
好的、我理解、在这种情况 下、您可以使用快速启动网络保留 PMP10195的实际原理图、因为如果修改该原理图、则很难使 PMP10195正常工作。
因此、我建议使用1.7KV FET 来替代 Q3;我发现以下可能合适的器项:
https://www.digikey.com/product-detail/en/stmicroelectronics/STFW3N170/497-16308-5-ND/5848382
您还必须将 FET Q1和 Q2替换为每个 FET 的额定电压为1KV。 我还建议增大 D7上的电压、并为每个二极管(D7和 D8)使用400V 电压。
您可以在技术上找到有关高电压共源共栅拓扑工作原理的良好说明、请参阅:
此致、
Roberto
你好、 Roberto
感谢您的回答。
我看到 了 STFW3N170的规格、出人意料的是、该部件的成本几乎是 变压器驱动所用 IPD80R2K8CEATMA1的4倍。
TI 还有许多其他应用手册、 其中包括 TIDA-00173。
在 TIDA-00173中、没有用于为驱动器 IC UCC28711D 提供启动电压的 Mosfet。 我们不能使用 MOSFET 电路连接到 LM5020MM-2的 VIN 引脚、而是使用一些与 TIDA-00173中使用的电路类似的齐纳电路吗?
然而 、TIDA-00173选项的电源电压范围 为400 - 1200VDC、此设计似乎也具有成本效益、是否可以使其以100VDC 运行? 并提供5V 1A 的输出?
这将解决我的问题。
此致
高光、
这里的主要挑战来自 Vin (max)与 Vin (min)之比。
对于 TIDA-00173、该比率为1200/400 = 3。 因此、最小 Ton 和最大 Ton 的挑战较少。
您的比率为1500V/100V = 15、这使其再次具有挑战性。
我不知道该 TIDA 是否可以满足您的输入电压范围、因此我建议使用 TIDA-00173打开新的线程、以便该电源的设计人员可以分析您的请求。
谢谢、
Roberto
尊敬的 Roberto
这澄清了我的疑问。
我将在 PMP12082等其他选项中看到。
我 也将该线程放置在 PMP12082上。 在这里、我有一些建议要继续。
感谢您的建议和时间。
此致