This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-01513:隔离电阻计算

Guru**** 2763495 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, AMC1301, OPA320, AMC1301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/921853/webench-tools-tida-01513-isolation-res-calc

器件型号:TIDA-01513
主题中讨论的其他器件: AMC1301OPA320AMC1301-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:

我使用 了 TIDA-01513参考设计来监控高压电池组(1000V)的隔离电阻

我将 ISO_POS 和 ISO_NEG 的输出直接连接到微控制器(3V3、12位)。

1、参考设计输出电压为伏特。 我想使用公式直接计算隔离电阻。

2.在表2中、ISO_NEG 是如何计算的。 请分享公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    非常高兴您使用参考设计 TIDA-01513进行绝缘检测。

    首先、请将高压电池组电压的电阻值更新至1000V。 否则、电压将超出 AMC1301和 OPA 的范围。

    此处附上了如何计算 Risop 和 Rison 的隔离电阻的公式。 以及如何计算 ISO_POS 和 ISO_NEG。

    将修改 TIDA-01513规格、以添加此公式。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01513-calculation-formula-for-two-points-leakage-_2800_Bidirectional-cal_2E00__2E00__2E00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享详细的计算器表

    已注意1000V 的电阻值。

    如果我有任何疑问、我会仔细检查并再次返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    希望您安全、做得好

    在您为计算隔离电阻而提供的 pdf 中、我无法理解  α、β?

    您如何获得 Equation1和 equation2?

    您能不能推导出一个部分并向我解释我们如何达到 eq-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我有一个紧急的商务旅行、我会在回来后很快回来接您。 很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    我出差回来了。 很抱歉耽误你的时间。

    α 是 HV 蓄电池正极端子处的电压、请参阅 S1 "接通"时的底盘接地。

    β 是 HV 蓄电池负极端子处的电压、请参阅 S2接通时的底盘接地。

      当 S1或 S1 为"开"时、使用基尔霍夫定律推导出方程1和方程2。 只需假设 流入 OPA 的输入电流 和 IN+的电压均不等于 IN-。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释

    在以下公式中,我还需要 HV_BATT2和 HV_BATT1来计算隔离电阻。

    您的附加文件中未说明如何计算这些值

    我希望通过放大器来计算隔离分辨率、并借助 ADC 从运算放大器(ISO_POS、ISO_NEG)e2e.ti.com/.../8176.TIDA_2D00_01513-calculation-formula-for-two-points-leakage-_2800_Bidirectional-cal_2E00__2E00__2E00_.pdf 读取数据

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    在 我们的参考设计 TIDA-01513中、HV_BATT 是 HV 电池测量。  您 也可以参考 AMC1301-Q1和 OPA320路径。

    HV_BATT1是 S1 "打开"时测得的 HV 蓄电池。  并且 HV_BATT2是 S2导通时测得的 HV 电池。

    我们认为 HV 蓄电池在运行过程中可能会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/SunM-IMD.pdf

    参考文献 David 附上了我们的 IMD 设计。

    我们不需要 HV BAT 测量。 这就是我们没有使用 AMC1301部分的原因。

    是否仅借助 ISO_POS 和 ISO_NEG ADC 读数计算隔离电阻?

    如果可能没有 HV BAT 读数、请告知我们如何操作??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    如果不进行 HV 蓄电池测量、则无法进行隔离电阻计算。

    您只能在没有 HV 蓄电池读数的情况下进行极好的泄漏判断。