This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36520:最大输出电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/926990/webench-tools-lmr36520-vout-max

器件型号:LMR36520

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

你好。 希望一切都好。

我们的客户希望使用 LMR36520、但他们注意到数据表中包含两条有关最大输出电压的不同陈述。 在第一页中、有人指出 Vout 可以高达 Vin 的95%、但在建议的工作条件下、它是28V。 因此、我们想知道哪个是 Vout (最大值)的正确值。 我已附上下面的代码段供参考。








如果您能查看并验证这些信息、我将不胜感激。 感谢你的帮助。


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    95%的输入电压意味着该转换器具有小 Toff-min 和低压降功能、  

    通过考虑大多数应用案例 和芯片功率损耗导致结温升高、建议使用最大输出电压28V。 只要结温低于125C、输出电压可编程为高于28V、输出电流可能低于1A。

    B R

    Andy