This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11254:磁性元件替代器件

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/924798/pmp11254-magnetics-alternate-part

器件型号:PMP11254

大家好、

请分享此组件749022016的替代磁性器件型号、因为它无法在线购买。

是否可以在 EVM 板中使用749022011作为替代方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    否您不能将该部件用作替代部件。  请联系 Wurth、因为它们是磁性元件设计的产品。

    瓦伊德扬纳斯,斯瓦罗普

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我已启动了 Swaroop 先生的邮件通信。 他正在检查这个。 谢谢

    我们能否通过增加 IC 的开关频率来优化反激式变压器的尺寸,从而节省电路板空间?

     哪些因素会影响反激式变压器的尺寸?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    可以通过增加 Fsw 来减小尺寸、但您需要观察热耗散。

    增加 Fsw 会降低效率、从而导致电路板变热。

    根据测试报告、组件的温度均低于60C、因此可能存在一些空间、具体取决于您的环境温度。

    但是、变压器已经很小、因此我不确定您是否能够大幅减小尺寸。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    注意到了 OK。

    在反激式变压器之前和之后的输出滤波器计算方面是否有可用的应用手册?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    请检查以下各项

    https://www.ti.com/lit/pdf/snva538

    谢谢、

    Robert