This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/PMP11047:输出电流变化

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11047, PMP22151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/925633/compiler-pmp11047-output-current-changes

器件型号:PMP11047
主题中讨论的其他器件: PMP22151

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我们的功率要求如下所示、

输入电压:24V、输出电压(隔离式):24V、输出电流:2A。

此参考设计 PMP11047仅支持24V/1A。

我的问题是、为了满足我们的电源要求、是否应使用 750311592 (Wurth 变压器)?它是否符合我们的要求?

如果我以 PMP11047 (作为参考)为例、所有更改都需要执行哪些操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarumathi、

    不可以、PMP11047不适用于此应用、您要求将输出功率加倍。

    更好的选择是

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    谢谢。

     PMP22151具有28V 输出和37V 输出、但我们仅需要24V 输出。

    变压器 750311592的技术规格为24Vout/1.9A。

    我应该使用该变压器、而不是 PMP11047中使用的变压器来满足我们的电源要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarumathi、

    在 PMP22151上将输出从28V 更改为24V 更容易。 您可以忽略37V 输出、只是不要使用该部分电路。

    如果要使用原始设计、则需要更改所有部件、而不仅仅是变压器。 此外、您需要再次执行所有计算、以检查峰值电流并调整几乎每个部件。

    谢谢、

    Robert