This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4451:MCU 如何控制这四个 LED?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/925568/pmp4451-how-mcu-controls-those-four-leds

器件型号:PMP4451

尊敬的团队:

我的客户参考 PMP4451来设计其移动电源。 他希望使用四个 LED 作为电池电容器指示器。  

因为在 PMP4451文档中、它没有指定任何有关 LED 控制的细节。

您能告诉我如何实现客户想要的此功能吗?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、
       原始设计人员已离开 TI 一段时间。 我已经检查了我们自己的文件夹、该文件夹中未指定任何 LED 运行指示。 正如我所知道的、它由 MSP430控制。 我们提供了您需要时可以提供的代码。 我将与其他与此项目相关的成员联系、以了解他们是否知道任何 LED 操作信息。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    PMP4451参考设计 LED 不用于电容器指示器。 PMP4451中的 LED 设计用于调试。

    如果您的客户希望执行电池电容器指示器。 客户固件工程师需要添加计算电池电容器的程序。 通常、通常的方法是 MCU 读取电池电压以设置指示电池电容器的 LED。 更准确的方法是使用库仑完整性。