This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Δ L/BQ24650EVM-639:bq24650 도구 根据 MPPSET 电压设置查询充电电流。

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/923038/webench-bq24650evm-639-bq24650-inquiry-about-charging-current-according-to-mppset-voltage-setting

器件型号:BQ24650EVM-639

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

根据 MPPSET 电压设置询问充电电流。
1.第一个测试条件
MPPSET:17.8V
充电电流:0.5A
输出电压:16.8V (4节电池)
2.第二个测试条件
MPPSET:10.2V
充电电流:0.2A
输出电压:16.8V (4节电池)
当 MPPSET 电压为17.8V 时、充电电流为0.5A。
当 MPPSET 电压更改为10.2V 并在相同条件下充电时、充电电流为0.2A。
在这两个测试中、太阳能电池使用相同的输入、使用相同的电池。
我想知道它如何影响充电效率、具体取决于 MPPSET 设定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

      您需要将 MPPSET 点固定到太阳能电池板的最大 PowerPoint。 由于充电器是降压充电器、因此也有睡眠状态、因此您不想在充电调节电压下设置 MPPSET 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、MPPSET 电压是否应始终高于输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

      是的、否则 MPPSET 环路是无用的。 一旦输入电压降至低于输出电压、充电器将进入低静态电流睡眠模式、并关闭转换器。 MPPSET 的目的是通过减少充电电流来调节输入电压。