This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS723:WEBENCH 中的配置选项

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/925642/webench-tools-tps723-configuration-options-in-webench

器件型号:TPS723

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想问一下"配置选项"对我来说意味着什么。 在这里、我看到输入纹波频率和输入纹波 p-p 在 TPS723前面、我使用开关稳压器。 这些值是否与它相关?

请参阅随附的图片。

此致

Selvedin Hodzic

 请参阅随附的图片。

此致

Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvedin、

    我会使用用于创建电源轨的直流/直流转换器的特性。 例如、如果转换器以1MHz 的频率运行、并且输出纹波为100mVpp、则这些是您将放入配置参数中的值。 Webench 应该相应地调整 CNR 和 COUT、但我刚刚检查过、没有。 Webench 主要针对我们的开关转换器进行了优化、可能没有最新的 LDO 建议。

    正如我在前一篇文章中提到的、请查看我们 有关 PSRR 的 LDO 基础知识系列 、这会有所帮助。  增加 CNR 和 COUT 对您有很大帮助。  

    但愿这对您有所帮助。