This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:隔离测量期间的压降

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/924039/tida-01513-voltage-drop-during-isolation-measurement

器件型号:TIDA-01513
主题中讨论的其他器件: AMC1301

你好  

在基于 TIDA-01513的设计测试过程中、我在 ADC_BAT 中遇到了一些压降、您对此有什么经验吗?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yorly、

    请您详细描述一下该问题吗?

    我们知道 AMC1301输入差分电阻会导致压降、因此建议 将 1k Ω 串联电阻更改为0跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    非常感谢您的回答、您是指参考设计上的 R30和 R9吗?(黄线)。 下降电压是在测量的单端级中 OPA 320的输出端、但可能与此问题相关?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    我向您发送了一 条直接消息、与 您分享其他描述和测量结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yorly、

    正如我在直接致辞中所说的、我现在正在进行紧急商务旅行。

    我会在我回来后很快回来接你。