This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33620:LMR33620或 LMR33610的评估模块。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR33610, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/925177/webench-tools-lmr33620-evaluation-module-of-lmr33620-or-lmr33610

器件型号:LMR33620
主题中讨论的其他器件: LMR33610LMR33630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们需要获取 EVM LMR33620或 LMR33610。

有 EVM 吗? 我们可以从 TI store 购买吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    很抱歉、我们没有发布适用于 LMR33620或33610的 EVM、 您可以应用 LMR33630的 EVM 和 LMR33620/10的 IC 样片、然后针对您的应用修改 EVM。

    B R

    Andy