This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28730:用于 UCC28730 PSPICE 文件的 TINA

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/924015/webench-tools-ucc28730-tina-for-ucc28730-pspice-file

器件型号:UCC28730

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我尝试打开 UCC28730的 PSPICE 仿真文件、该文件位于 https://www.ti.com/product/UCC28730#design-development。 我很幸运地尝试了在 TINA 中使用导入新宏向导。  有一组子电路、不确定如何将其打开。  我尝试了几个子电路、并收到有关无效器件的错误消息。  是否有办法在 TINA 中打开它?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我看到它已加密、并在论坛上看到 TINA 无法上载加密文件。  还有其他选择吗?  我没有 PSPICE、所以这对我来说是不对的。  我看到 TI 为一些人做了一些手动导出、但我并不想让你们承受这种负担。  您是否有可在 TINA 中使用的 PSR 反激式模型?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 知道提供了免费的 Cadence PSPICE 工具 、您可以从以下网站下载该工具。

    此致、