请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您的许可证 验证即将过期。 在使用 PSpice for TI 时、您必须至少每30天连接一次互联网。 如果您尚未在线、请连接至互联网。 当您启动 PSpice for TI 时、许可证将自动刷新。
您可能会看到如下错误:

如果问题仍然存在、 某些 客户可能具有干扰 PSpice for TI 的代理设置。 这不是一个有保证的修复、但 一些 客户报告说这解决了问题。 我们建议在修改代理设置之前咨询您的 IT 团队。 要修改设置、请按照以下说明操作:
- 关闭 PSpice for TI
- 单击"Start (开始)"、然后打开"Control Panel (控制面板)"
- 单击 Internet 选项。 这将打开一个新窗口
- 在 Internet 属性->连接选项卡-> LAN 设置下
- 取消选中“自动检测设置”框
- 单击“OK (确定)”关闭“LAN settings (LAN 设置)”窗口,然后再次单击“OK (确定)”关闭“Internet Properties (Internet 属性)”窗口
- 重新启动 PSpice for TI
如果您仍然遇到问题、 请单击此处在 PSpice for TI E2E 论坛上打开新主题。