This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20551:将输出电压更改为24VDC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20551, LM5046, UCC2897A, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/922972/pmp20551-changing-the-output-voltage-to-24vdc

器件型号:PMP20551
主题中讨论的其他器件: LM5046UCC2897ALM5022

你(们)好

客户正在评估 PMP20551、他们需要将输出更改为24VDC、这将导致变压器、环路补偿、反馈网络的变化。 顺便说一下、他们希望增加频率以最大程度地减小总尺寸。 因此、我想知道您对此要求是否有任何见解。 我认为变压器的选择是关键、因此我们是否有针对此要求的建议(比率、LP、甚至特定器件)? 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    两倍的输出电压、您将获得两倍的输出功率、此处为72W;
    建议从反激式拓扑改为有源钳位正向拓扑。
    效率更高、EMI 更低、非常适合50W 至150W 的功率范围。

    请检查 UCC2897A 或 LM5046、PMP4844可能是起点、

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Bernd

    很抱歉缺少信息。 输出功率固定、仍然为~36W。 只是输出电压上升至24V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    因此、只需保持初级侧并使用次级绕组两次、即可从12V 变为24V;
    将 R17设置为22k6、将 R9设置为20k、将 C16设置为1nF、将 R12设置为100k、将 R16设置为10k
    检查您的新输出电容器的额定电压是否为35V 或更高。
    根据该输出电容、将积分器电容 C19设置为合理的环路
    带宽和相位裕度>70degs。
    根据您所需的磁化电感、RHPZ 的范围为5kHz 至10kHz
    针对最大环路带宽1kHz 至2.5kHz
    最后、根据所需的绕组比、检查 FET 和整流器上的电压应力以进行选择
    器件。 将 RCD 钳位电压至少改变为反激电压的1/2以上、以实现换向。
    功率级设计器在此处可能有用、请参阅附件。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../Flyback_5F00_Shaofeng.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Bernd

    谢谢、这非常详细。 顺便说一下、我在 PMP20551中看到了一个 BAT54S-7-F、如下图所示、这两个二极管的功能是什么? 有必要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    微型二极管加上 R12/C18可提供软启动功能、并可防止大浪涌电流、

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd

    在 PMP20551中有一个用于 VCC 的辅助绕组、但 VCC 似乎是 LM5022的内部稳压器输出。 这里是否需要辅助绕组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    实际上、控制器可以通过 Vin 工作并生成 Vcc
    线性稳压器输出-但对于高输入电压、这一点很重要
    是一种有损耗的运行模式、假设驱动器电流为5mA:

    (60Vin - 7Vcc) x 5mA = 265mW

    (当然、您需要为 PWM 等添加内部管理电流。)

    驱动 器损耗本身取决于 FET 的寄生电容
    和您选择的开关频率

    Pdrv = Vcc x Qg x Fsw

    为避免内部稳压器 Vcc 处的损耗
    辅助绕组、因此内部线性稳压器仅用于启动。
    对于低电压应用、我不会使用辅助绕组、但是
    对于高输入电压、我建议使用。

    此致、Bernd