This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AFE5809:AFE5809

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/924108/webench-tools-afe5809-afe5809

器件型号:AFE5809
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试 使用 TINA 软件在 AFE5809上运行仿真。 但是、当我为这些组件编译导入的 Spice 网络表时、会显示错误:"Invalid Device:$CDNENCSTART"。 为了编译文件、我是否应该将此行更改为什么? 如果没有、我应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    通常、当您尝试在 TINA-TI 中运行加密的 PSPICE 模型时、会出现错误"无效器件:$CDNENCSTART"。

    AFE5809产品页面具有可在 TINA-TI 软件中使用的独立模型。

    请使用 TINA-TI SPICE 模型而不是 PSPICE 模型。