This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TINA-TI 对 LMH32401进行仿真

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/924502/simulation-of-lmh32401-using-tina-ti

你好!

我  使用 TINA-TI 对 LMH32401进行仿真以评估其性能、并使用 www.ti.com/.../LMH32401中建议的最新型号 SBOMB18B.TSC
我有一些我分享的异常示例:即使我更改增益(20kOhm 和2kOhm),以及我更改光电二极管模型输入电流的振幅,仿真结果也是一样的,...
是否有人遇到过相同的问题? 解决方案是什么?
谢谢你