This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2897A:https://www.ti.com/lit/tsc/slum606

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP9656, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/923922/webench-tools-ucc2897a-https-www-ti-com-lit-tsc-slum606

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP9656TL431

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试使用 UCC2897A 设计隔离式直流/直流转换器

我尝试通过考虑 TI PMP9656的参考设计进行仿真。 我对基准进行了一些更改并对其进行了仿真。  

但我没有获得所需的输出。 请帮助我解决此问题。  

请查找随附的 TINA.e2e.ti.com/.../UCC2897A_5F00_test_5F00_2.tsc 仿真文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我之前尝试仿真过这个文件、我更改了变压器的匝数比、 更改了 TL431的电阻分压器、并将输出电阻负载值增加到2R、文件运行1小时、输出在无法收敛之前上升到5V 或更高。

    在 TINA 网站上有一个常见问题解答部分、其中包括有关收敛问题的指导、

    您可能会从这里获得一些尝试的想法。

    此致

    Peter