This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-01418:TMS320F2805x、TIDA-01418

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/922134/webench-tools-tida-01418-tms320f2805x-tida-01418

器件型号:TIDA-01418

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我能否将上述应用或微控制器用于 PMSM 电机5HP、太阳能5KW/650VDC。

请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、您好、感谢您关注德州仪器。 此特定设计专为驱动汽车中的交流压缩机的400V BLDC 电机而设计。 由于您的具体问题与此设计的太阳能应用有关、我们的设计负责人正在咨询我们的工业系统团队、以获取有关回答您问题的一些意见。  因此、请允许我们在1-2个工作日内完成。 进行相应的审查和响应。

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复 TI 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复