This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10214:PMP10214用于驱动 BQ24650或 BQ24450

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, PMP10214, BQ24450, LM5176, PMP10081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/923744/pmp10214-pmp10214-to-drive-bq24650-or-bq24450

器件型号:PMP10214
主题中讨论的其他器件:BQ24650BQ24450LM5176PMP10081

PMP10214在12伏至12伏电池到电池充电器中与 BQ24650或 BQ24450搭配使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mo、

    要回答您的问题、我需要输入电压范围和输出电流;
    PMP10214适用于300W+;但用于如此高的功率转换
    您需要八个 FET 和一个大电感器(=昂贵)。

    我们的 LM5176高功率 EVM 适用于100W+、电流可能仅为12安培。


    对于铅酸电池、您需要实施 CC/CV 充电、因此需要额外实施
    电流调节、类似于我的 PMP10081 -或使用转换器作为电压源加 BQ 器件:

    如果您想使用 PMP10214、请使用较新的器件 LM5176;
    如果是、将斜率电容器设置为150pF、并重新计算电阻器以设置 fsw;
    那么它将与较新的器件一起工作。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12安培可能就足够了。

    电源是汽车中的交流发电机、因此输入电流为13-14.7、电流高达130安培。

    感谢您的回答。