This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有适用于 TPD1E10B09和 THVD1450的 TINA-TI 模型?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09, TINA-TI, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/923391/are-there-any-tina-ti-models-for-tpd1e10b09-and-thvd1450

主题中讨论的其他器件:TPD1E10B09TINA-TITHVD1450

大家好、

我正在为 TPD1E10B09和 THVD1450寻找 TINA-TI 模型、并且只找到了 IBIS 模型。

是否有适用于 TPD1E10B09和 THVD1450的 TINA-TI 模型?

此致、

Kutumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kutumi、

    欢迎使用 E2E!

    对于 TPD1E10B09、我们没有可用的 TINA 模型。 模型无法在 ESD 事件期间再现器件的瞬态特性。 如果创建了一个模型、它只会遵循常规二极管的特性、因此不会计划创建一个模型。

    对于 THVD1450、请继续操作并创建单独的 E2E 帖子、以便可以向负责该器件的组提问。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy

    好的、我明白了

    感谢您的回复!

    此致、

    Kurumi Hasegawa