This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/923203/tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606

尊敬的先生:

请求帮助 以了解为何在 TIDA-01606中使用的正弦分析器功能中 RMS 值为零。 我可以看到采样数据、数据的平方和相同的总和、RMS 值仍然显示为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在问题已解决、但在 power_meas_sine_analyzer.h file.no中进行了一些更改、其中显示 了其他参数。

    Manish Girase