This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010029:转换为 mV

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010029, AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/923151/tida-010029-convert-to-mv

器件型号:TIDA-010029
主题中讨论的其他器件: AFE4420

您好!

我参考适用于可穿戴设备的 TIDA-010029设计。

我想知道如何将从 AFE4420接收到的 PPG 数据转换为 mV 或 V?

我想问 一下"https://www.ti.com/lit/ug/tidueg6a/tidueg6a.pdf?ts=1594374142273&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-010029"的图43表示

谢谢、

Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinkar 您好!

    ADC 电压到代码转换公式为:

    ADC 数据(伏特)=(二进制补码格式的 ADC 代码* Vref)/2^21

    其中 Vref = 1.2V