This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:THS3095的可用增益

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3095, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/922468/tida-01486-available-gain-for-the-ths3095

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件:THS3095

您好!

我在 TIDA-01486中看到、您已调整了电路板上运算放大器的增益。 您将它们从10更改为2。 您建议查看 THS3095数据表中的建议电阻器值。 我的问题是:

有1、2、5和10增益的建议值,是否可以在建议值之间使用增益?

谢谢、

Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、可以使用建议值之间的其他增益。 对于电流反馈放大器、器件的反馈电阻器在确定放大器的稳定性方面发挥着重要作用。 我建议使用以下方法来确定不同增益的 Rg 和 RF 值:

    电流反馈放大器的反馈因子遵循以下公式:"RF + RI_NG"

    其中 RF 是反馈电阻器、Ri 是反相输入电阻、NG 是电路的噪声增益。 要遵循表中的建议电阻、您可以根据需要进行插值以获得所需的增益。 例如、对于增益3、您将使用上面的公式来计算表4中的增益2和5。

    在本例中:1.21k + Ri*2 = 1k + Ri*5、求解 Ri、我们得到 Ri = 70欧姆。  

    使用 Ri =70求解我们的新增益:rf + 70*3 = 1.21k + 70*2

    RF = 1.14k

    因此、对于同相增益为3的非反相增益、建议的电阻为 RF = 1.14k & Rg = 570

    您可以在本视频中找到有关此内容的更详细的讨论:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-current-feedback-amplifiers-overview-and-compensation-techniques

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。

    Simon。