This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DAC38J84EVM:DAC38J84EVM

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/921000/webench-tools-dac38j84evm-dac38j84evm

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我们在 DAC GUI 的帮助下使用 DAC38J84EVM
我尝试提供一个测试文件、在 HSDC Pro 中使用25MHz 的单音、在 DAC 上 使用时钟、然后 DAC 输出为25MHz、但当我使用与外部时钟相同的频率时、 DAC 输出为6MHz。  e2e.ti.com/.../TI-Support-DAC38J84EVM.docx
有人能帮我吗、当我们使用 DAC 的外部时钟时会发生什么情况?
根据我们的要求、我们希望 DAC 输出为670MHz
我随附了我的要求详细信息、请向我发送逐步 流程。
谢谢、此致
Basavakiran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    25MHz 的默认测试波形可能与您为系统设置的实际数据速率不匹配。 音调发生器所需的实际数据速率为300MSPS。

    您需要参阅 DAC38J84 EVM 用户指南、了解如何设置音调发生器的"数据速率"以匹配 DAC38J84 GUI 设置。 请参阅突出显示的区域。

    您还需要相应地设置 NCO 以生成混合过程。

    所有这些都取决于您的应用、TI 无法评论。 更好的方法是提供您的 GUI 屏幕截图、以便我们可以指出您在设置时需要执行的操作。  

    -Kang