This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20809:需要变压器规格

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/922376/pmp20809-need-transformer-specification

器件型号:PMP20809

您好!

我是指设计、我想获取变压器的详细信息。(数据表和图纸)。

此外、我还想知道是否可以针对29V 1.2A 的输出修改相同的设计。

谢谢、

Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、您好、已连接变压器信息...

    反激式器件在 DCM 下工作、因此它将在35W 左右的相同功率水平下用于29V 输出;
    控制器看到的偏置电压为14V、而不是12V、但它是额定电压为30V 的器件。
    来自次级的反激电压将增加16V、检查最大值 600V FET 的漏极电平。
    如果您构建自己的变压器、则会产生300uH 的磁化电感。

    您可以使用 TI 功率级设计器 V4来分析转换器、请参阅附件。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../7558.RLTI_2D00_1228.pdfe2e.ti.com/.../Flyback_5F00_Arun.pdf