This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01426:我们可以设计150W 吗?

Guru**** 2930520 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01426, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/919458/tida-01426-can-we-design-150w

器件型号:TIDA-01426
主题中讨论的其他器件: TL494

尊敬的 TI 专家:

我的客户查看了 TIDA-01426。 他们希望设计300V、最大0.5A 的输出。 (12V 输入)

使用 TL494的反激式模块是否可以实现150W 设计?

如果可能、请指导需要更改的电路。

如果无法实现、 请提供可设计以下规格的解决方案。

输入:12V

输出:300V、0.5A 或0.3A

e2e.ti.com/.../tidrs64.pdf

谢谢、

Downey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我的请求是推挽式升压解决方案、而不是反激式解决方案。

    很抱歉造成混淆。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey、您好。  您的问题已收到并转发给我们的工业系统团队、以供审核和回复。  由于这是德州仪器的7月4日假日、请允许我们在1-2个工作日内与您联系。  感谢您关注德州仪器

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    已经一周了。 请检查。

    谢谢、