This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11211:内核器件型号

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/920910/pmp11211-core-part-number

器件型号:PMP11211

你好

如果可能、我知道 L100的器件型号(确切地说是开关内核)是现成可用的。

我不希望它是现成的、我有许多来自 MHW-int 的内核

我只需要针对大磁通1的内核器件型号

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    制作此参考设计的人员现在不可用、但应能够在下周或下周之后的某个时间作出响应。 很抱歉耽误你的答复。 感谢您的耐心等待。

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 没有 L100中使用的核心材料的信息。 GCI 是 G154015LF-ENG1部件的供应商。

    请直接联系 GCI。  

    Saul Landeros:saul.landeros@gcitechnologies.com

    此致、

    Sheng-Yang Yu