This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TIDA-01606, SFRA, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/922072/ccs-tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DSFRATMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

现在、我获得了用于 TMS320F28379D 的新控制卡和集线站。 我在该板上移植了 TIDA-01606的代码以及连接的模拟信号

ADC 引脚、如文档中所示。 我可以通过切换 LED 来控制板上的 I/O。此外、我还检查了 TIDA-01606中配置的继电器端口。

我的问题是

1.看不到电压、电流和其他功率参数的正确 RMS 值、看不到函数读取的采样频率为50kHz

2.连接 UART 终端时 PC 无法检测 USB 端口。(两个开关都处于 ON 位置)。

请指导我如何使用 SFRA GUI 来查看参数

目前、我使用 TMS320F28335、能够读取模拟信号、完成 D-Q 转换、SPL 和根据输入生成的 PWM 信号。

此外、您能不能建议我应该参考哪些文档来了解 TIDA-01606的软件流程

此致

Manish