This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:48V 3kW BLDC 驱动器

Guru**** 2547490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/921828/tida-00281-48v-3kw-bldc-drive

器件型号:TIDA-00281

您好、先生、

我正在寻找48V 3kW BLDC 驱动器、因此我需要 参考板~

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    该电路板仅用于测试和性能验证、不提供样片和/或销售。

    为了方便起见、产品文件夹页面上可能提供了设计文件。

    此致、

    -Mamadou