This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20878:C28的纹波电流

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/921628/pmp20878-ripple-current-of-c28

器件型号:PMP20878
主题中讨论的其他器件:TPS2373TPS2372

您好!

您能否向我提供一些有关 C28上预期纹波电流的信息? C103的预期纹波电压? U2是否能够将 PoE VDD 电压用于启动?

谢谢你
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    测试报告显示了 C68两端与 C28并联的纹波电压、峰间值为15.3mV。  C28的最大 ESR 为170毫欧、因此最大纹波电流峰峰值为90mA。

    我没有测量 C103上的纹波电压、但设计为峰间电压为100mV 或更低。  通常不需要这个大值、但在这种情况下、为了提供保持时间来在关断时完成软停止。

    尽管首选使用 TPS2373中的启动稳压器、但通过将 VDD 连接到引脚18、可以通过 PoE VDD/RTN 为 U2供电。  VC_IN (TP24)将连接到 U2引脚13/14。  TPS2373上的 VC_IN 和 VC_OUT 应保持断开状态。  如果未使用 TPS2373中的启动稳压器、则 VC_IN 需要偏置电压才能正常运行。  将需要一个12V SOD-123齐纳二极管、该二极管通过12k/1206电阻上拉至 VDD 连接到 VC_IN (U1-15)/RTN。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答! 它回答了我的问题、但我有另一个问题。

    '如果未使用 TPS2373中的启动稳压器、则 VC_IN 需要偏置电流才能正常运行。  将需要一个12V SOD-123齐纳二极管、该二极管通过12k/1206电阻上拉至 VDD 连接到 VC_IN (U1-15)/RTN。"

    对此进行澄清。 如果未使用 TPS2373上的稳压器、则 U1的 VC_IN 需要一个齐纳二极管和上拉电阻器。 如果使用 TPS2372代替它、则不需要它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  请注意、TPS2372没有针对初级侧适配器优先级的 APD 功能。  如果需要、您需要继续使用 TPS2373并添加上拉电阻。

    谢谢、

    David