This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00987:我们是否有任何 TIDA-00987板?

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00987, TIDA-01432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/921241/tida-00987-do-we-have-any-tida-00987-boards

器件型号:TIDA-00987
主题中讨论的其他器件: TIDA-01432

团队、  

我们是否为我的客户提供任何 TIDA-00987板?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我可以查看我们是否这样做、但很可能我们没有任何积累。 由于这也是一种较旧的设计、我建议使用 TIDA-01432。

    谢谢、

    但愿如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 请告诉我您的发现。  

    此外、我将询问客户 TIDA-01432是否满足他们的需求、如果我们也有任何电路板、请告诉我。

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:  

    您是否能够找到任何 TIDA-01432 或 TIDA-00987 板?

    谢谢

    Viktorija