This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS8900BEVM-PDK:包含的 ADS8900BEVM-PDK 项目

Guru**** 2841570 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, PSIEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/921844/webench-tools-ads8900bevm-pdk-included-item-of-ads8900bevm-pdk

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: PSIEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

它可能关注的对象

我是在 DigiKey ADS8900BEVM-PDK 购买的。

不包含 SMA 至 SMA 电缆(2)。

封装中是否正式包含 SMA 至 SMA 电缆(2)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、ADS8900BEVM-PDK 套件不包含 SMA 至 SMA 电缆。  但是、如果您订购可选 PSIEVM 与 ADS8900BEVM 配合使用、此套件确实包含2条 SMA 至 SMA 电缆。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用