This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3414:有关仿真错误的问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414, LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766251/webench-tools-lm3414-question-about-simulation-error

器件型号:LM3414

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

关于 LM3414的 Webench、仿真结果为错误:ILED 保持0A。  

这是结果错误吗? 如果没有、原因是什么、请告诉我任何想法?

在 LED 驱动器设计中、Webench 条件低于标准、外部组件为默认值、电感器更改为744774182 (Wurth)或 ERM-6UH820M (Panasonic)。

・Configure Power Source:DC

最小输入电压:21.6V

  最大输入电压:26.4V

・μ A 工作电流:350mA μ A

・VForward:2.7V

・#系列:4V 负载:10.8V

仿真结果附于下;

・稳定状态

・μ A 输入瞬态

・启动

・μ A PWM 调光

※顺便说一下、LM3414HV 仿真结果没有问题。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我们正在努力找出仿真结果的原因、并将很快返回给您。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San:

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    我们发现 LM3414的电气仿真运行正常、而 HV 版本的仿真结果不正确。 请确认相同吗?

    下面是打开 LM3414共享设计的链接[Vin = 21.6-26.4V、VF = 2.7V、No Of series LED = 4且 ILED = 0.35A]。

    打开上面的链接、  转至 Simulation (模拟)选项卡->单击过去的频率->单击 View (视图)->单击所需的探头以绘制下图中突出显示的波形。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Satoshi San:

    此问题现已解决、仿真工作正常、最新更新将在下一版本的 TI.com 上提供。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Satoshi San:

    此版本现已完成、并且可以在 TI.com 上看到最新的更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar