This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:更改电感器件后无法打印原理图和 BOM

Guru**** 2911610 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54540, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766199/webench-tools-unable-to-print-schematic-and-bom-after-changing-inductance-part

主题中讨论的其他器件:TPS54540TPS54331

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 更改电感器部件后、我无法打印 schemati 和 BOM。  详情如下

1.从 TPS54540 pruct 文件夹中输入 Webwnch。 (VIN 22.8 - 25.2V VOUT 5.0V IOUT 1.6A)

2.我可以通过打印报告获取原理图/BOM 和装配体文档的 PDF。

仿真后、我还可以获取这些文件。

然后、我将电感器器件从默认 TDK 更改为 Bourns、 无法仅打印 原理图/BOM 文档。  我可以打印装配体文件。

我不仅在 TPS54540上、而且在 旧版和新 版 Webench 上的 TPS54331上确认了这个问题。

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涩谷、您好!

    感谢您提出我们的注意事项。
    您是正确的,我遵循了上述步骤,并确认问题存在。
    我们将尝试修复它、并尽快通知您。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涩谷、您好!

    此问题现已修复、最新更新将在下一版本的 TI.com 上提供。

    谢谢、
    Kiran Kuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    非常感谢您的支持。

    关于旧版和新版 Webench 之间的区别、我还有一个问题。

    当我更改 R、C、L 值以满足客户要求时、旧版本和新版本之间的仿真结果是不同的。 我将这些参数更改为相同的值。 唯一的区别是、旧版本报告 L1和 Ccomp 超出限制警告。

    您能否解释一下为什么会发生这种情况?

    此致、

    特顿苏罗

    e2e.ti.com/.../WBDesign195.pdf

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_2210331_5F00_196_5F00_619164994.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涩谷、您好!

    请您向我们分享旧版和新版本 Webench 的设计、以便我们能够轻松地调试问题吗?

    请参阅下图中的 FYI 以共享设计。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    在这里、您可以找到我的设计的链接。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涩谷、您好!


    从闪存到 HTML 的稳定状态 x 轴标度似乎存在差异、并且所有其他测试台在从闪存到 HTML 之间匹配良好。

    我们将研究稳态仿真 x 轴 标度问题、并尽快告知您。

    谢谢、
    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涩谷、您好!

    感谢您的耐心等待。
    从 HTML 到闪存的仿真结果之间的差异问题得到了解决。 TI.com 将在下一个版本中提供最新更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、

    我想确认在发布版本时哪个版本是正确的?

    下一个版本何时可以使用?

    此致、

    特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涩谷、您好!

    闪存版本正确且 HTML 版本已更新、您将在18FEB2019年之前看到更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    这是否意味着经典版本(内置闪存)正确?
    很抱歉经常询问、但我不熟悉软件...


    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涩谷、您好!

    没有问题、我们始终提供支持。
    您的理解是正确的、即经典版本(闪存内置)是正确的。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涩谷、您好!

    该版本现已完成、您现在可以在 TI.com 上看到最新的更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar