This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92690:调光功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92690, POWERSTAGE-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766447/tina-spice-tps92690-dimming-function

器件型号:TPS92690
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我从德州仪器下载了 TPS92690的 TINA-TI 模型。

所有功能均正常、只有调光功能(nDIM 引脚)无法正常工作。

您知道如何在 Tina -model 中激活此函数吗?

我做了很多测试、但没有任何积极的结果。

我将认为下载的模型有问题。

我的问题是否有答案

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否共享您正在进行调光功能仿真的 TSC 文件?
    我们将进行检查并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Dimming_5F00_CUK_5F00_converter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您共享.TCS 文件。 我们已研究了该问题、并修改了以下内容以改善仿真结果。

    1.分析参数的修改  

    a.直流绝对基极电流误差[A]-->从1p 更改为1n

    b. TR 最大时间阶跃[s]-->从10G 更改为20n

    将电容器 C1的值从960nF 修改为10nF。

    PFA 更新的.tsc e2e.ti.com/.../3731.Dimming_5F00_CUK_5F00_converter.TSC

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    我同意你 关于第1点的意见。 (修改仿真设置)

    关于第2点。

    我基于德州仪器(TI)的功率级设计器工具(www.ti.com/.../powerstage-designer)  计算 CUK 转换器参数。

    请参见图片下方的图片。

    请告诉我如何计算 C1值。 您设置10nF。 它基于公式或经验法则。

    谢谢、此致

    Dariusz Swierczynski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dariusz:

    我们观察到 nDIM 引脚电压转换时输出波形(V_LED)中出现振铃。 当我们减小电容器 C1的值时、振铃会减小。 因此、为了避免输出波形中出现振铃、我减小了电容器 C1的值。  

     谢谢、此致、

    Arpan Gupta