请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00120 主题中讨论的其他器件: MSP-FET
我使用的是 TIDA-00120参考设计、其代码与 TI 提供的代码相同。
在我进行测试时,我可以看到输出电压随着 输入电压的增加而逐渐增加。 没有稳定的输出。 当我在 BAT+和 BAT-端子上连接12V 电池时、我可以测量输出电压为15VDC。
我的电路板有什么问题? 请帮助我解决我的问题
此致
纳雷什