This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:如何在 TINA 中创建电源组件模型

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/765959/tina-spice-tina-ti-how-to-create-power-component-model-in-tina

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TINA 团队:

我的客户在电源设计中使用 TINA、他们希望了解如何创建电源组件模型、例如变压器或电感器、如 UCC28950中的 T2和 具有多绕组变压器的 UCC28951 TINA-TI 启动参考设计。  

是否有任何培训视频或文档可指导我的客户如何创建此类组件?

谢谢你。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    我不知道、但仍在考虑其他团队成员是否拥有它。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    非常感谢您的回复、如果材料不可用。 您能否逐步向我们展示如何实现这一目的?

    非常感谢。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    请浏览所附的网表以了解多绕组变压器的建模、如果您有任何疑问、请告知我们。  以下是与模型相关的参数的说明。

    leake=漏电感

    RDCP=DCR 的初级侧电感

    LPRI=初级侧电感

    NSP1 =二次侧绕组1与一次侧绕组匝数比

    NSP2=二次侧绕组2与一次侧绕组匝数比

    RDCS2=次级侧1电感的 DCR

    RDCS2=次级侧电感的 DCR

    e2e.ti.com/.../multi_5F00_winding_5F00_TX.lib

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Soomen:

    感谢您的文件和解释。 但是、如果我的客户需要制作不同数量的绕组、他们应该怎么做?

    您是如何构建 multi_con绕 组_TX.lib 模型的、正是我的客户想要了解的。

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    只需更改器件名称即可重复次级侧的实现。 例如、在上面附加的库文件中

    第7至12行用于其中一个次级绕组、第13至18行重复同样的操作、以实现另一个次级绕组。 可以对多个绕组执行相同的操作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soomen:

    感谢您的回复。 我尝试编译.lib 文件、但在 TINA 中显示了错误。 以及如何使用 TINA 创建组件符号/封装?


    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    我在 TINA-TI 9.3.150.328 SF-TI 版本中检查了它、没有编译错误。 请浏览 视频培训系列 、了解有关如何在 TINA-TI 中创建符号的更多信息。 此外、请确保您使用的是最新版本的 TINA-TI。

    谢谢、