This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:提高额定功率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01495, UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767588/tida-01495-increasing-the-power-rating

器件型号:TIDA-01495
主题中讨论的其他器件: UCC28063A

您好 RAM SIR,

客户计划将 TIDA-01495的最大额定功率再增加100W。

 您是否认为所选的设计和拓扑仍可支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    该拓扑可支持额外的100W 功率。 设计方法仍然有效。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    要提高额定功率,所有组件都将发生变化。 需要注意的所有关键部分是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、

    电源路径中的所有组件都将发生变化-输入滤波器、桥式整流器、升压电感器、MOSFET、整流器二极管和输出电容器将发生变化。 请按照设计指南和 UCC28063A 数据表中所示的设计过程进行操作。

    此致、

    Salil